This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8921:为什么我们在本参考设计中需要2个升压转换器?

Guru**** 2554130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63061, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592957/pmp8921-why-do-we-need-2-boost-converters-in-this-reference-design

器件型号:PMP8921
主题中讨论的其他器件: TPS63061TPS43061

您好!  

我在查看参考设计。   我无法理解为什么在上述设计中需要两个升压转换器。  TPS43061  和 TPS63061 均可用作升压转换器。 那么、为什么不使用单个芯片呢? 很抱歉,有一个基本问题,但我是这方面的新手。  

谢谢、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS43061在 VIN 引脚上至少需要4.5V 的电压才能运行。 TPS63061是一款小型升压转换器、有助于将 TPS43061的 VIN 引脚的3V 电池电压升至5V、从而使电路能够与单节锂离子电池一起工作。