This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS701:上电时的复位信号输出故障

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633947/tps701-reset-signal-output-failure-at-power-on

器件型号:TPS701

您好!

我对 TI 组件 TPS70151有疑问。

这种现象是、当电源打开时、复位信号输出异常。
-请参阅以下波形中的 C2 (红色)、
-电源接通时未设置
C1:/MR1 (引脚4),C2:/RESET (引脚15)
 当重新接触(焊接)部件背面的散热垫时、它正常工作。
question1>为什么信号线受到散热焊盘焊接的影响?
问题2>如果出现缺陷、请确认仅 重新焊接 散热焊盘即可正常工作。
欢迎提出任何建议。
谢谢、
终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    复位引脚是否有可能被焊接到散热焊盘上或者有额外的磁通、从而在复位引脚和散热焊盘之间创建一条泄漏路径?

    至于第二个问题、是的、如果重新焊接器件和/或散热焊盘导致问题消失、则应该可以解决。

    -Kyle