This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:如何获得一个报告输出电流最小值/最大值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633950/ucd9248-how-to-get-a-report-output-current-min-max-value

器件型号:UCD9248

团队、

 

我们的客户正在使用 UCD9248开发 Zync EVM、他想知道实际的内核电流值。

当然、他知道 UCD9248有其报告功能、但是他想确认最小值/最大值。

  -设定时间内的最小值/最大值

      或

  -工作例程中的最小值/最大值

 

如果 UCD9248有这样一个特性、您能告诉我们如何获得一个报告内核电流最小值/最大值吗?

 

よろしくお願いします。μ A

谢谢、此致、

首都(东京)地区 FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCD9248可在查询时报告电流、并且有一个峰值日志。

    您可以在运行某个例程之前清除峰值日志、并在运行该例程之后读取峰值日志。

    此致、

    Zhiyuan