This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5450-Q1:电压升高时输出不稳定

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593228/webench-tools-tps5450-q1-unstable-output-as-voltage-rises

器件型号:TPS5450-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS5420TPS5450

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们已在各种设计中成功使用 TPS5420、但需要改用 TPS5450。  我们很难从所选器件的单元获得稳定的电压。  我们返回 WebBench 并购买了其参数的推荐器件(中的24V),但我们仍然有同样的问题,当输入上升到7.5V 以上时,输出也开始上升。  从5.5到7.5V,输出在所需的3.3V 电压下保持稳定,然后每增加1伏输入,输出就会上升约0.5V。  哪个组件最有可能影响这一点?  我尝试了几个不同的电感器值、但情况仍然存在。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ENA 连接到什么? 它是否上拉至 VIN? 您能否发布实际原理图以及一些证明您问题的波形? 确保包含 PH 节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回答。  ENA 悬空。 该原理图显示了我们第一次尝试使用所选组件、然后返回并填充 WebBench BOM、并获得了类似的结果。  我们的布局与数据表非常接近、我认为我们使用的 TPS5420具有类似的布局、并且 HD 没有问题。  波形与 WebBench 组件一起使用。  第一个波形为6.0V 输入电压、通道1是电感器后面的3.3V、通道2是 PH。  第二个波形是当我将 Vin 提高到7.4v 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS5450似乎已停止开关。 由于电感器中没有交流电流、因此两端的电压相同。 直接在 VIN 和 GND 引脚上尝试使用10uF 陶瓷电容器。