This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:我们是否可以将 LM5045控制器与二次二极管整流配合使用?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632682/lm5045-can-we-use-lm5045-controller-with-secondary-diode-rectification

器件型号:LM5045

您好!

我们能否将 LM5045控制器与二次二极管整流配合使用?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将此部件用于二极管整流。

    只需断开 SR1、SR2引脚

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的指导。

    • 我们已将两个驱动变压器连接到 LM5045输出 HO1、LO1和 HO2、LO2、以驱动高侧和低侧桥 MOSFET、在 MOSFET 发生故障时保护 IC。
    • 将 BST1、BST2直接连接到12V Vcc。
    • 已将 HS1、HS2接地。
    • 请确认上述连接是否正常?

    确实谢谢你。

    此致