This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:COMP 和 VFB 引脚的使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628408/lm5030-usage-of-comp-and-vfb-pins

器件型号:LM5030

您好!

我的问题 与 LM5030 IC 有关。 在手头的应用中 、我希望测量变压器的整流和滤波输出电压并调节占空比
因此应用于初级(全桥)。

通过阅读数据表 、我不清楚 VFB 引脚和 COMP 引脚之间的关系。 输入 VFB 和1.25V 的运算放大器似乎是这样
 用作比较器、在这种情况下 COMP 引脚的影响不明显。
另一方面 、如果从外部驱动 COMP 引脚、我不知道应用 VFB 的效果是什么。
这基于 LM5030数据表第10页的图。
 我还考虑了不同的建议/典型应用、但这仍然没有为 我提供答案。

谢谢

Gabriele Ulissi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gabriele

    VFB 是误差放大器的一个输入、而另一个输入是1.25V 基准电压。 COMP 是误差放大器的输出、用于设置 PWM 比较器的控制(或需求)电平。 当 CS 引脚上的电流信号(斜坡)达到此控制电平时、PWM 比较器将终止导通时间。 COMP 不是从外部驱动的、它将占用所需的任何电平、以便它所需的导通时间使 VFB (反馈)引脚等于基准电平。 COMP 和 FB 引脚之间除了通过反馈环路的引脚之外没有直接关系。 COMP 输出到外部引脚、因为它是连接环路补偿组件的引脚。 查看 www.ti.com/.../login.shtml 上的信息 、尤其是 www.ti.com/.../slup113.pdf 上的控制环路指导手册文章、了解详情。

    此致
    Colin