This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC 过零失真。 当交流电压为零电平时、电流会有很多失真。

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2817, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628601/pfc-zero-crossing-distortion-the-current-has-lots-of-distortion-when-ac-voltage-zero-level

主题中讨论的其他器件:UCC2817UCC28070

e2e.ti.com/.../UCC2817-PFC-base-on-Mathcad-NO-DYMANIC-400W--zero-crossing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    我认为您的问题是、过零点周围为什么会出现失真。
    所有 PFC 转换器中都存在这种失真。 其主要原因是、在这些过零附近驱动电感器的电压非常小。
    FET 的漏极源极电容往往会与升压电感器共振、您会看到这种振铃。 轻负载时、桥式整流器直流侧的电容器的电压将高于输入交流线路、如果电容值过高、这将导致过零点附近出现平点。 为了减少这种影响、一些 PFC 控制器增加过零附近的导通时间、但我相信 UCC2817没有此功能。
    希望这能解答您的问题。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一些额外的电路来解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28070能否解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    所有 PFC 控制器都具有这种交叉失真。 例如、您将能够在半桥应用中使用 UCC28070来降低失真级别。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白

    谢谢