This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:有关使用可拆卸电池的任何特殊信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593901/bq25890h-anything-special-about-using-a-removable-battery

器件型号:BQ25890H

在使用可拆卸电池与此部件时、我是否需要做任何特殊的事情或记住什么?  我在数据表中只看到了其中一个提到电池被移除的情况。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    如果电池是可拆卸的、您可以在电池被移除时禁用充电、以避免 STAT 引脚在"快速充电"和"充电完成"状态之间切换。

    电池插入后、可通过主机或 CE 引脚重新启用充电。