This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511:LED 电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ50002A, BQ500511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633459/bq500511-led-current

器件型号:BQ500511
主题中讨论的其他器件:BQ50002A

你(们)好

1。

根据数据表、提供的 LED_A/B/C 引脚通过1k Ω 电阻器连接到 LED。

是否可以使用小于1k Ω 的电阻器?

2.

LED_A/B/C 的最大输出电流是多少?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq50002A 中的3.0V 电源受限、这只是引脚4上的14mA LDO、BP3。 这是驱动 LED 的电流源。 建议使用1k 欧姆电阻器或使用外部电源驱动 LED、以获得更大的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    感谢你的答复。

    抱歉、我的问题器件是 bq500511。
    我想确认以下描述的含义。

    数据表、P.8 7.3.3 LED 模式
    www.ti.com/.../bq500511.pdf

    "bq500511可通过简单的电流限制直接驱动三个 LED 输出(引脚11、引脚12和引脚14)
    电阻器(通常为470 Ω)、具体取决于所选的模式。 三个限流电阻器可以单独使用
    已进行调节、以调节或匹配 LED 的亮度。 请勿超过的最大输出电流额定值
    器件"。

    我们能否选择1k 欧姆以外的电阻器值来调节 LED 的亮度?

    该值限制为2mA、对吗?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq50002A 是 bq500511的电源、3.0V LDO 电流限制为大约14mA。  驱动 LED 的额外电流将来自该电源。

    如果您稍微增大 LED 电流、这将不会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    感谢你的答复。

    > bq50002A 是 bq500511的电源,3.0V LDO 的电流限制为大约14mA。  驱动 LED 的额外电流将来自该电源。

    我明白了。

    最后、您能否将以下内容作为补充?

    以下绝对最大额定值是否应用于 bq500511的 LED 输出引脚?

    如果是、当我向客户解释时、我会考虑 LED 输出电流为2mA、因为可保证2mA。

    贝斯特雷加兹