This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:首次加电说明

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593524/tps65721-first-power-up-clarification

器件型号:TPS65721

您好!

我只是想对部分中的第一个上电要求进行一些澄清  8.3.10.6.1。第一个部分说明可以通过将 PB_IN 拉为低电平或有效交流输入来完成首次加电:

下一节说明第一次上电只能通过拉低 PB_IN 来完成。

在电池深度放电时插入有效的交流输入是否不会唤醒器件?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    我已将此请求指派给相关的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

     很抱歉耽误你的时间,我在星期五的全天会议上。

     简而言之、连接 AC 将唤醒器件。

     您参考的顶部部分介绍了正常的首次上电、假设标称电池电压和交流输入处于所需的工作范围内。

     您参考的第二个部分基于移除电池并在没有交流输入的情况下将其重新插入、或者使电池低于 UVLO 阈值。 没有交流输入。 在这些情况下、您需要执行 PB_IN 启动。

     此 IC 采用电源路径技术、可通过带有电池或电池低于 UVLO 的交流输入供电、其中 SYS 将通过交流输入供电、电池将同时充电。

     请告诉我这是否回答了您的问题。 如果有、请标记为已回答。