This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:bqStudio 检测到 BQ34110为0110_0_02、但不支持此器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110EVM-796, EV2400, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628949/bq34110evm-796-bq34110-detected-as-0110_0_02-by-bqstudio-but-this-device-is-not-supported

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ34110

您好!

我刚刚购买了 BQ34110EVM-796和 EV2400、现在我正在尝试在 Win10 PC 上使用 bqstudio v1.3.54.1启动系统。

bqstudio 启动时会检测到 bq34110为0110_0_02、但该器件未列为受支持的目标器件、最接近的器件为0110_0_01-bq34110.bqz。

bqStudio 的这个最新版本是否应该支持这个器件?

选择0110_0_01-bq34110.bqz 作为目标器件、然后我可以使用警告启动 bqstudio、但现在我在正确设置器件配置时遇到问题。

我正在使用2节串联锂离子电池组、我已经设置了解封完全访问模式、设置 CAL_EN 和 VEN_EN 位、并将串联电池的数量设置为2。 执行"write_all"时、我收到以下错误"value is eforing maximum value defined for parameter:Safe.BATHIG.Battery Hugh Set Threshold"(值超出为参数定义的最大值:Safety.BATHICH.Battery Hugh 设置阈值)

当实际电池组电压为8.27V 时、仪表板上的电池电压显示为2154mV。 通过测量 bq34110的 VEN 引脚、可以看出该引脚未设置为高电平。

有什么想法我做了什么错?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    Bqstudio 应自动检测器件。 您不应从列表中手动选择它。 您无法自动检测到它、因为您没有正确的.bqz 文件。

    请从以下链接下载固件、并将其中包含的 bqz 文件复制到器件上的 bqstudio 文件夹。
    www.ti.com/.../sluc622

    计算机上的 bqstudio 文件夹位于此处。

    C:\ti\BatteryManagementStudio_1.3.54.1

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我已下载0110_0_02-bq34110.bqz 文件、BQStudio 现在可以自动正确检测 bq34110器件。

    按照 EVM 手册(slubi1_BQ34110EVM.pdf)中从3.2.1开始的步骤、对于大于5V 的堆栈电压、我已启用校准模式、将 VEN_EN 设置为1、将串联电池数设置为2、并重置电量监测计。

    我现在正在尝试按3.3.1中所述进行电压校准、电池电压在 EVM 的 BAT 和 BAT 之间测量为8.270V。

    在"Applied Battery Voltage"字段中输入8270mV 并勾选"Calibrate Battery Voltage"(校准电池电压)后、当我尝试开始校准时、我会得到以下错误:"calibration - Battery measured voltage in mVin is out of range"(校准-电池测量电压、

    为什么该电压超出范围? 监测计知道它是一个2芯电池、因此我必须做一些错误。

    电池电压显示为2154mV、分压器设置为默认值5000。 如果我手动将分压器更改为19196 (使用 TRM 中的公式计算得出)、我可以实现大约8266mV 的电压、但这是正确的做法吗?

    谢谢你
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我能够按照用户指南中列出的程序校准我的电路板。
    -确保 J2上的跳线设置为>5V 的引脚。
    -确保 J3上有一根跳线、该跳线在 EVM 板上标记为 Ven。
    -确保单击 cal_toggle 按钮以确保设置 cal_en 标志。 这将允许您在引脚控制配置寄存器中设置 VEN_EN 标志。 如果未设置 cal_en、则无法设置 Ven_en 标志。
    -确保正确设置了单元格数,然后单击重置按钮。
    然后测量叠加电压、将其输入现场、检查校准电压按钮、然后点击校准。 这个过程对我很有用。
    此外、校准后、重新启动 bqStudio、以确保正确测量电压。

    请告诉我这是否仍然有效
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    在 PC 重新启动并冷启动硬件后、我的系统现在可以正常工作、电压和电流校准均已成功。
    现在、我将使用继电器设置我的系统、以执行自动 GPC 周期。
    感谢您的大力支持!
    Peter