This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:READ_VOUT 和 READ_IOUT 转换

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593863/tps544b20-read_vout-and-read_iout-translation

器件型号:TPS544B20

客户正在尝试转换 Vout (第8.6.25节 READ_VOUT (8Bh))、我的读取为0x0172。 公式(7) )[Vout =尾数 x 2^指数]产生正确的电压。 但是 READ_VOUT 说明(格式化框)指示读取值为“线性二进制补码”。 在应用方程之前,我是否必须用二进制补码读取值0x0172?

 

我还尝试转换 Iout (第8.6.26节 READ_IOUT (8Ch))。 我的读取值为0xe036。 请解释一下我如何将该值应用于方程式(8)[Iout =尾数 x 2^指数]

 

我们非常感谢您提供的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您希望 A 和 V 中的电流和电压值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只是一个基本数字:
    READ_VOUT = 0172h = 370 =>Vo = 370 * 2^-9 = 0.723V
    读取_ IOUT = E036h => 036h = 54 * 2 ^-4 = 3.375A?
    对于读取 Iout、有一个 IOUT_CAL_OFFSET 会影响读取值、默认情况下、IOUT_CAL_OFFSET 为0