This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593616/lm5113

器件型号:LM5113

数据表中未提供输入端口 HI 和 LI 的驱动电流要求。 如何获取此信息?能否使用来自 CPLD 端口(具有最大25mA 输出)的 PWM 信号来驱动 LM5113?提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xdragon、

    HI 和 LI 引脚是具有高阻抗的数字输入、通常为1-2pf 和100k-300k 下拉电阻、您只会看到到这个引脚的最小电流:25mA 的驱动电流足以驱动这些引脚。

    此致、

    Alberto