This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:LM36011 IVFM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633896/lm36011-lm36011-ivfm

器件型号:LM36011

尊敬的先生

由于 datahstte 未对 LM36011的 IVFM (输入电压闪存监控器)功能进行进一步说明,是否可以帮助检查以下问题?

我的应用:

LM36011输入电压5V、输出电压360mA (VF 4.2V)。

根据数据表说明,IVFM 2.9~3.6V, 如果我们的输出 LED VF =3.9~4.6,是否会导致任何问题? 还是仅禁用该功能?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    默认情况下、IVFM 功能被禁用、因此它不会被触发。 IVFM 功能可监控 Vin、并在 Vin 降至所选阈值以下时减小闪光电流。 在您的条件下(输入电压= 5V)、除非电源上有非常大的线路压降、否则永远不会触发它。

    此致、
    Angelos Tsiros