This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:参考设计 tidu962b 中的阐述

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628012/ucc28180-clarification-in-the-reference-design-tidu962b

器件型号:UCC28180

您好!

      我们正在尝试实现与参考设计 tidu962b 相同的 PFC 设计。 我有几个疑问

        • 我们只有390uH 电感器。 我们能否使用更高的电感器值来实现?
        • 如果电源电压低于195V、系统和 IT 性能会发生什么情况?
        • 为什么将40%的最大输入电流视为纹波电流、通常我们将取平均电流的一定百分比作为纹波电流

请提前帮我解决问题并表示感谢。

此致、

Sivakumar.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、

    感谢您关注 TI 的产品。 我已要求我们的一位应用工程师对此进行研究、您应该会在一天之内收到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sivakumar

    我们只有390uH 电感器。 我们能否使用更高的电感器值来实现?:是的、您可以使用360uH、电感器纹波电流在390uH 时会略低、但不会显著降低。

    如果电源电压低于195V、系统和 IT 性能将会发生什么情况?:线路电流将增加以保持恒定的输出电压。 电感器必须能够支持最大电流-这将是正弦线路电流的峰值、加上 低压线路的纹波电流峰值。

    为什么将40%的最大输入电流视为纹波电流、通常我们会将一些平均电流百分比作为纹波电流:这是一个相对任意的数字、应用于指导。 如 tidu962b 文档所述、多个因素之间存在折衷。 您必须确定在您的应用中最重要的是什么、并相应地设计电感器-例如-满负载 THD、电感器中的功率损耗、电感器的尺寸和重量以及轻负载效率。

    您可以使用此器件的 Excel 计算器来帮助您进行这些权衡-您可以在 http://www.ti.com/lit/zip/sluc506上找到它

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Colin! 我将继续使用390uH 进行设计。 再次感谢您的说明。