This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:使用单端口的4线对(45W)喷油器。 (TPS23861或 TPS2388)

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633480/tps2388-power-injector-with-4-pairs-45w-using-single-port-tps23861-or-tps2388

器件型号:TPS2388
主题中讨论的其他器件:TPS23861

尊敬的 Penny:

我想使用 TPS23861或 TPS2388的四个输出中的两个来开发一个1端口四对功率注入器。

我对 PSE 和 PD 兼容性测试有疑问。

据我所知、PD 知道有 LLDP (1-PD)和强制(2-PD)方法。

 您是否需要 MCU 来满足这两种方法?

是否需要使用半自动模式进行控制?

如果需要控制、您是否仅需要控制 LLPD 方法?

如果是强制方法、则无需控制、因为有2个 PD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    我刚刚将线程分配给了 Penny。 她很快就会看到这一点。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    通常、对于60W UPoE 强制 PD 应用、可以使用自动模式。
    但是、如果您使用 TPS2388、则需要 MCU 在两种 PD 方法中进行控制、因为 TPS2388中没有自动模式、并且这两种模式都使用半自动模式。
    在 LLDP 中、需要 MCU 实现分类、两个通道中的功率分配和功率使能命令。
    在强制 PD 中、两个通道可分别为两个 PD 实现 DETECT 和 CLASS、而 MCU 用于配置 ICUT 和加电命令。

    如果您使用 TPS23861、则出于与 TPS2388相同的原因、您将需要 MCU 在 LLDP 中进行控制。
    但对于强制 PD、可以使用自动模式。

    谢谢你
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的详细解释。 我很清楚。

    我还有其他问题。 (TPS23861)

    我可以0.15Ω 电流感测电阻值吗?(0.255-> 2 Ω)

    我更改 了电流感测电阻值以实现更高的输出功率。

    这样做的原因是产生一个非标准45W 输出。

    更改时是否有任何副作用?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    不建议更改电流感应电阻器、因为它与 CLASS 和 ICUT ILIM 设置相关。
    如果要更改感应电阻器、还必须更改分级电阻器的分级以确保分类正确、并修改 ICUT、ILIM 寄存器以实现正确的电流限制。
    您可以使用 ICUT 和 POEPn 寄存器将 ICUT 电流设置为920mA、从而使单通道端口的功率为45W。

    非常感谢。
    此致
    Jack Chen