This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:可用于两节锂离子电池

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593203/bq27421-g1-can-this-be-used-for-two-cell-li-ion-battery

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

BQ27421是否可用于两节锂离子电池? 如果是、如何测量电流。 SRX 引脚的价值应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27421仅支持1节电池。 您的两节电池是串联还是并联的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    bq27421适用于单节电池应用(1s)、但使用并联电池时工作正常。 该 IC 具有一个7m Ω 的集成感应电阻器、用于测量电流。 SRX 上的值应为您的负载电压或系统电压、其范围应为(VBAT–0.3)和(VBAT + 0.3)。

    查看 EVM 的原理图、了解其布线方式。 http://www.ti.com/lit/ug/sluua63a/sluua63a.pdf

     希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两节串联电池。 那么、这有没有任何选择呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两节串联电池意味着它是一个2s、这是多节电池。 bq27421在这方面不起作用。 您将需要使用多节电池电量监测计、如
    bq28z610 www.ti.com/.../bq28z610.pdf。 了解我们的目录、了解更多多节电池电量监测计。

    希望这对您有所帮助、