This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:连接 REGEN1引脚以启用 TPS22965

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628690/tps65916-regen1-pin-connection-for-enabling-tps22965

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件:TPS22965

您好!

我们使用 TPS659161RGZR 器  件的 REGEN1引脚来启用/禁用 TPS22965,如 www.ti.com/.../slvuao4a.pdf 上《TPS65916用户指南》中的建议。

我们看到 REGEN1是一个开漏引脚、 建议在 https://e2e.ti.com/support/applications/automotive/w/design_notes/3472.what-voltage-can-the-open-drain-gpios-be-pulled-up-to 上使用上拉至 VDDS18V (SMPS4)。 我们了解到、PMIC 电源上电后、它会将 REGEN1信号拉至低电平、直到按照时序所需的时间、然后使其保持悬空状态、从而在 TPS22965的使能输入端提供1.8V 电压(来自 SMPS4)。 但是、在 PMIC 上电到 REGEN1置位(低电平)之间的时间内会发生什么情况。 在此期间、REGEN1处于高阻抗状态、TPS22965数据表提到:"此引脚不能悬空、必须驱动为高电平或低电平才能实现正常功能。" PMIC 上电到 REGEN1置位之间的持续时间是多少? 该持续时间是否足够短、足以使 AM571x 器件忽略不计?

请告诉我们您的想法。

此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    我已为此问题分配了我们的器件专家。 他应该就此问题与你回过来。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raja、

    当 PMIC 的 VCC 达到~1V 时、它将打开 SMPS4上的下拉电阻器、因此它真正浮动的唯一时间是 VCC 斜升至1V 以下时。 因此、该时间将取决于电源的压摆率。

    在此斜升期间、我没有在 TPS22965输出上看到任何电压。 但如果您担心、可以在 REGEN1和 GND 之间添加一个下拉电阻器。 只需确保下拉电阻的大小大于上拉电阻、因为 SMPS4的该电阻分压器仍需要将 TPS22965 EN 电压设置为高于导通阈值。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karl。

    我们将提供100K 下拉至接地、以及10k 上拉至 REGEN1信号处的 SMPS4 (1.8V)。

    此致

    Raja