This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:能否使用 LDO 输出为电路板上的其他器件供电

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629007/tps53513-can-i-use-the-ldo-output-to-power-other-devices-on-my-board

器件型号:TPS53513

大家好、我看到 积分 LDO 可以提供高达170mA 的电流吗?  我可以使用35到50mA 电流为另一个器件供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    内部 LDO 为模拟电路和栅极驱动器供电,并且用作外部电源可能会干扰转换器的性能。 我建议在您的应用中使用外部 LDO。 BTW 什么是 VDD 的输入(内部 LDO 的输入)。

    ----阿姆布雷什