This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25061:Vin 和 SENSE 引脚之间的低阻抗、采用几个单元。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593767/lm25061-low-impedance-between-vin-and-sense-pin-on-few-units

器件型号:LM25061

您好!

在少数电路板上、LM25061显示了低阻抗 b/w 引脚1 (SENSE)和引脚2 (Vin)。

对于具有初始分析的故障样品、可找到以下内容:

  1. 发生故障样本的阻抗 b/w 引脚1和2在电路板外部2到5欧姆范围内、而对于通过 IC、阻抗约为100k 欧姆。
  2. 发生故障的 IC 中会发生上电浪涌控制、但电流会高达1.5A、 而对于通过 IC、电流大约为0.7A。
  3. 在我们的电路中、连续电流限制设置为452mA。 我已经测试了大约600mA 的故障 IC。 栅极未被拉至低电平。 通过 IC 进行相同的测试、栅极锁存为低电平。

电路中使用的值:Rpwr = 150k、Rsense 110m Ω、Ctimer= 1uf、LM25061-1器件。 VIN=12V

这种低阻抗的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Vin-cap-placement.pdfNeeti、

    由于输入端的电压浪涌、该问题可能会损坏 Vin_sense。   可能会导致两种情况。  1) 缺少前端 TVS 和输出肖特基;2)输入电压电容器的位置(以0.1 μ F 为单位)。  在输出端硬短路的情况下、需要使用输入 TVS 来保护 LM25061和 FET、其中 FET 以高 di/dt 电流断开、从而导致极高的输入电压 浪涌负输出电压(由肖特基钳位)。  足以超过20V 输入电压额定值并低于 OUT 引脚上的 GND。  对于该电流电平、SMA 就足够了。  Vin 电容位置应恰好位于 Rsns 的输入端、而不是 LM25061的 Vin 引脚。  请参阅随附的说明。  这里的情况1或2都可能损坏 Vin-sense 反并联二极管、内部 Vin 电路、而案例1的 OUT 引脚也会损坏。  在绝对最大值表中、VIN_SnS 的额定电压为+/- 0.3V。

    Brian