This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:是否可以将器件用于192S 电池?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593704/bq76pl455a-can-i-use-device-for-192s-battery

器件型号:BQ76PL455A

您好!

我在 TI 网站上找到、我可以使用6个串联的 BQ76PL455A。 (16节电池* 6 = 96节电池)

但我的应用必须使用192节电池、因此我的问题如下。

1.是否可以并行使用 BQ76PL455?

2.我可以将12个 BQ76PL455串联用于192节电池组吗?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    您可以串联堆叠16个 BQ76PL455A 器件。 只需注意通信电缆长度、寄生效应、接地路径等

    并行方式是否意味着模块的不同"字符串"是并行的、但让 bq76pl455A 相互通信? 您能否提供一个图以使其更加清晰?