This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电量监测计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593763/bq76pl455a-q1-fuel-gauge

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

您好!

我正在设计采用 bq76pl455 IC 的电池管理系统,锂离子电池的总数量等于180个数字(15 X 系列和12 X 并联)。

锂离子电池电压:4.2V Panasonic 制造

我想为此配置选择一个电量监测计。 哪种电量监测计更好?

此外、为了在汽车应用中实现更高的精度、首选使用哪种算法?

请帮帮我。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul、


    这个问题可能更适合电量监测计论坛、因为该团队对我们的监测 IC 有更多的了解。

    根据我的经验、我使用了 bq34Z100-G1、这是一种适合这种电池节数的阻抗跟踪监测计。 阻抗跟踪算法更复杂、更容易前期工作、但其优点是更精确。

    不过、我建议您在监测计论坛上发帖。 他们可以为您提供比我更好的有关这些产品的见解。