This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:未检测到损坏的电池

Guru**** 2514315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592876/bq24160-damaged-battery-not-detected

器件型号:BQ24160

我们使用的是 Bq24160 EVM 板。一个外部电量监测计 BQ27520连接到 EVM 的 Vbat 点。 如果蓄电池的正极和负极两条线路断开、则 Charger IOC 将检测到蓄电池不可用。 但是、如果只有+ve 线未连接、有时它不会检测到电池损坏情况、并且显示电池可用。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nasir、

    仅当终端启用时、电池检测才起作用。 如果存在 TS 故障、则禁用端接。 TS 电压在哪里? 终止例程的工作原理是先从 BAT 引脚拉电流、然后从 BAT 引脚灌电流、每个引脚的电流持续特定的时间段、并监控 BAT 引脚电压在这些时间段内的移动量。 如果 BAT 上有足够大的电容器、则端接将被击败。 BAT 上有多大的电容? 电池检测正常工作而不工作时、您是否可以发送 VBAT 的示波器击穿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。 以下是您在上一封邮件中遇到的问题的答案。

    其中是 TS 电压:
    我们在电池组中放置了一个热敏电阻、因此 VTS 电压由充电器直接连接和监控、并由充电器的 Vdrv 驱动。
    蓄电池端子上的负载:  
    我们通过电池正极端子为系统侧电量监测计(BQ27520)供电。 除此之外、该电池正电源轨上总共放置了大约60uF 的衰减。
    此处附加了一个描述相同情况的高级图。 请检查此问题、并告知我们是否可以检测到电池正极端子断开。

    在检测失败的情况下:电压恒定保持在4.16V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nasir、

    在此期间、主机是否控制在使 VBATREG=4.20V、或者在 VBATREG=3.6V 时、充电器的寄存器是否恢复为默认值? 此外、SYS 上有多少电容? 如果 BAT 和 SYS 上的电容值接近相同的值、我们就会看到电池检测电路发生故障。 BAT 上的典型电容为1.0uF - 10uF。