This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:双引脚电池的 APG/THM 配置

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632978/bq24005-apg-thm-configuration-for-two-pin-battery

器件型号:BQ24005

您好!

我们使用 BQ24005为两引脚电池充电。

我们已将 APG/THM 引脚中的电压设置在指定的限值内。

电池充电没有问题、但是如果没有电池、则仅连接适配器时、IC 会指示完全充电状态(STATUS1 =高电平、STATUS2 =低电平)。

这种状态很常见、因为我们在测试的几个板中观察到了相同的情况。

谢谢!

此致、

Felicita Mercy D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否描述 APG/THM 上的电阻分压器网络?
    在没有电池的情况下、您在 VSENSE 引脚上看到的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已将分压器设置为在 APG/THM 引脚上提供1.2V 电压。

    我们观察到 VSENSE 引脚上的电压为8.4V。

    此致、

    Felicita Mercy D.