This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185输入电压是否稳定?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628597/tps65185-is-the-tps65185-input-voltage-stable

器件型号:TPS65185

您好,

我是一名软件工程师。

最近、我开发了一个在 uboot 部件中显示图片的函数。

平台为 imx6sl、屏幕为 Eink。

1、如果屏幕未连接到电路板、我会测量 VDDH 和 VPOS 为正确电压、即 +25V 和+15V。

2.如果屏幕连接到电路板,则该批 Eink 为 R086,电压为  +25V 和+15V。

但是、另一批 Eink 无法测量正确的电压。

我的程序只是拉高 PWRUP 引脚和 WAKEUP 引脚、然后判断 PWR_GOOD 引脚是否正确。

 我还设置了时序、寄存器读取为吹扫:

I2C_READ 9 = 0xe4
I2C_READ 10 = 0x0
I2C_Read 11 = 0x1E
I2C_READ 12 = 0xc0

为了获得一批良好的 Eink、1个寄存器读取为 0xa7、15个寄存 器读取为0xfa。

若要获得一批良好的 Eink、 1寄存器读取为0xa3、15寄存器读取为0xa2。

那么、问题是、我的操作是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此操作听起来是正确的、但硬件布局可能存在问题。 请参阅此处的相关文章 :e2e.ti.com/.../2320749

    此致、
    Rick S.