This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:充电结束时充电电流参数下降至0。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632215/bq20z655-r1-charge-current-parameter-drops-to-0-at-the-end-of-charge

器件型号:BQ20Z655-R1

您好 TI 团队,

   我将日志文件附加到此邮件中,充电电流参数在充电周期结束时降为0 (当 bq 更新其 FCC 和 RC 时)。

在技术参考中  ,我看到唯一可以更改此参数的参数是温度和所有温度范围内的所有参数,我配置了1700mA,附加了日志文件。  

  为什么充电电流参数在充电周期结束时更新?e2e.ti.com/.../bq20z655_2D00_r1_5F00_Charge_5F00_current_5F00_drop_5F00_0.xlsx

B.R

Alexander Burtakov

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    SOC 达到100%、表示根据您的设置已充满电池、因此监测计会将充电电流设置为0、以避免电池过度充电。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx 您好,感谢您的回答。

    我对此问题还有一些疑问,


    电量监测计将充电电流设置为0、以避免电池过度充电。 --> SOC 达到100%时,是否可以配置不将充电电流设置为0。 (我没有找到有关 IT 技术参考的说明)。
    o 电量监测计将充电电流设置为0以避免电池过度充电。 -->充电电流寄存器何时应恢复为原始值? (应采用哪种导通方式)。
    3.是否登记受充电错误标志(CMTO、OCHGI、...)影响的充电电流和充电电压? ?
    4.我只找到了 bq20z655的技术参考,bq20z655-R1的技术参考是否存在?

    B.R
    Alexander Burtakov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    1.不 我不明白您为什么要对电池进行过度充电。 如果要继续为电池充电、则智能充电器必须忽略电量监测计发出的命令、或者不从电量监测计读取充电电压和电流。
    3.参见 TRM。
    4.您可以将 z655中的值用于 R1。
    谢谢
    Onyx