This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:安全计时器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593824/bq24160-safety-timer

器件型号:BQ24160

您好!

在我们的应用中、我们将 BQ24160安全计时器配置为6小时。 这个6小时的窗口是否会在充电的3个阶段之间以某种比例分配?

问题:充电器 IC 是否有任何预充电截止计时器? 示例:在电池损坏的情况下、如果在50mA 的预充电阶段继续充电并持续较长时间-那么 IC 是否会在6小时窗口之前触发故障?

提前感谢!!

此致、

沙林。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarin、

    IC 没有预充电计时器。 如果 V (BAT)< VBATSHORT、那么常规安全定时器就会加倍。  因此、建议主机将计时器设置为默认值= 27min、当 V (BAT)< VBATSHORT 时、该值将加倍至54min。