This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:充电计时器过期-此值是否可复位

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627032/bq24295-charge-timer-expiration---is-this-value-resetable

器件型号:BQ24295

大家好

客户询问是否要更改回归测试的此值、是否有方法可以将计时器更短的时间间隔更改为更短的时间?

客户提供

BQ24295上是否有办法访问"充电计时器过期"值? 它在 REG09 CHRG_FAULT 的数据表中进行了引用。

 

当前只有在到达计时器时才会发送中断。

 

我们在充电器 IC 上进行了一些回归测试、访问计时器值将对我们进行测试有用、而不是等待12小时计时器过期并发送中断。

 

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    如果我正确理解问题、客户希望在回归测试期间了解计时器计数值。 无法访问计时器值。
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    关于客户的问题:

    他们是否在寻找安全计时器的实时计数?  

    根据您的初始注释、他们希望更改执行此回归测试所需的时间。 测试是否依赖于充电计时器过期状态指示、INT 脉冲或两者都不依赖?

    bq24295的一个选项是将安全定时器通过 REG05降至5小时最低。 此外、如果您在预充电区域或 VBAT < VBATLOWV 的任何位置充电、则还会有一个4小时的安全计时器过期。

    除此之外、没有其他方法可以实现这一时间。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的客户:)

    这有助于我们的问题。 我们刚刚按照您的建议更改了5个小时、找到了我们要寻找的答案。

    谢谢!