This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:需要使用 DAC 调制电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TPL0401A-10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593851/ucc28950-need-to-modulate-voltage-using-a-dac

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TPL0401A-10

您好!

我们正在使用 UCC28950开发可变电压电源。 我需要一些帮助来了解应该将 DAC 输出(能够提供-5V 至+5V 输出)放置在反馈环路电路中的哪个位置以获得可变电压? 我的输入电压约为350VDC、输出电压范围为100VDC 至130VDC。

您还可以指定反馈环路中的更改(如果有)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tony

    最好的方法是使用数字电位计(例如 TPL0401A-10)来改变输出电压分压比。 您正在寻找大约±10%的控制授权、因此为了从可用的电位计步进中获得最佳分辨率、您应该将电位计与一个电阻器串联、该电阻器的固定值为您提供90%的控制范围。 然后使用数字线(1^C ?) 来控制电位器。

    环路增益的10%变化(由于 Vo 设定点的变化)不会导致环路特性发生显著变化-我将其设计为标称条件、然后在极端条件下进行测试。

    此致
    Colin