This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:测量监测计功耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633729/bq27426-measure-gauge-power-draw

器件型号:BQ27426

您好!

BQ27426 (或任何其他库仑计数器电池电量监测计)是否可以测量其自身的功耗? 由于 BAT 引脚被连接至 SRP 而不是 SRN、IC 的电流将不会流经感测电阻、因此将不会被测量。 是否可以将 BAT 引脚连接到 SRN?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    这样做可能会导致监测计电压测量出现偏差。 监测计将考虑任何通过电压测量不通过感应电阻器的电流。 不通过监测计测量电流消耗不会导致 SOC 不准确。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    即使在监测计电流占系统消耗功率的20%的情况下也是如此吗? (我们打算在400m Ω 感应电阻器上使用 x40缩放)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    由于您的电流值看起来很小、因此电压测量不会受到影响、因为感应电阻器导致的 IR 压降很小。 在这种情况下、您可以尝试您以前的方法。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平均电流大约为60uA、但大约10ms 会出现10mA 的尖峰。 对于0.4ohm 电阻器、在这种情况下、检测电阻器上的电压将大约为5mV、这是否会带来问题? 我没有找到任何有关 ADC 的详细信息。

    非常感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!
    10us 内的10mA 电流将平均输出、而电压测量中的5mV 误差将不会一直存在。 我认为这不会是问题、尽管之前没有使用过这种方法。 您必须对其进行测试、以查看其是否对您满意。

    谢谢
    Onyx