This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:使用 CT 以外的其他电流感应技术

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593849/ucc28950-using-another-current-sensing-technique-other-than-a-ct

器件型号:UCC28950

您好!

我正在使用 UCC 28950、标称电压为110 VDC、输出电流为60安培。 是否可以使用电流传感器电阻器或任何其他方法将电流限制在60A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tony

    最佳方法是 UCC28950 EVM 原理图中所示的方法-在用户指南中进行介绍。 如果输入电压是固定的、则通常取自输入电源轨的电流感应信号可进行缩放、从而在适当的电平上提供电流限制。 您需要调整电流互感器的输出、使其在所需的电流限制点达到2V。 这是 UCC28950 EVM 上使用的方法。 我们使用电流互感器、因为它是一种测量高电流的低功耗方法。 请注意、随着 Vin 的增加和减少、固定输入电流限制将对应于输出电流限制的增加和减少、例如、Vin 的5%变化将导致输出电流限制点的5%变化。

    您可以在输入线路中使用电流感应电阻器、但您将需要一个隔离放大器及其相关的电源、以将信号增益提高到2V 峰值并为您提供接地基准信号。

    我希望这能解答您的问题-如果您需要更多信息、请随时重新发布。

    此致
    Colin