This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:充电至满(学习周期)后 Qmax 不更新

Guru**** 2353810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531EVM, GPCCHEM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630752/bq27531-g1-qmax-not-updating-after-charging-to-full-learning-cycle

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27531EVMGPCCHEMBQSTUDIO

您好!

我要附上日志。 充电放松后、Qmax 和更新状态不会更新。 当充电完成时、FC 位被置位、而 VOK 在20分钟放松后被清零。 我还注意到、当充电终止时、电压从4190mV 降至4048mV。 此外、出于某种原因、我的充电电流仅为~300mA、无法实现 C/2快速充电率。 为什么会出现这种情况?

我尝试使用电源和 GDK 进行充电、结果是相同的。 为什么我无法实现更高的充电电流?

我卡在这个阶段。 请帮助。 我同时连接了.csv 自动导出和.log.e2e.ti.com/.../LC_5F00_PS.zip

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否执行了化学 ID 识别来确定您的细胞的正确化学 ID?

    此外、您是使用电路板还是 EVM 来执行该实验? 您是否正确配置充电器以输出由监测计确定的正确电流和电压?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在 BQ27531EVM 上执行该实验。 并且在数据库中选择 ChemID (NCR18500 Panasonic)。

    我已经配置了锥形电流、终止电压、充电电压和设计容量。 我还使用讲义中的过程对其进行了校准。

    还有其他可能遗漏的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    他们是否为您的电池更正了化学 ID? 我们始终建议使用我们的工具 gpcchem 来识别您的 chem ID、而不要使用命名法、因为某些电池制造商的工艺可能会发生变化或变化、这将导致电池内部特性发生变化。

    即使在使用电源时也无法以超过300mA 的电流充电。 您是否在尝试为电池充电时通过了充电器?
    使用车载充电器时、您将充电电流设置/编程为什么? 此外、您在中将充电电流设置为什么
    测量仪表的数据闪存?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只在数据库中选择了单元格的名称。 但我肯定还会执行 gpcchem。 我明天会发送它。

    如果您是指 Charger Options 中的 BYPASS 位、则该位设置为0 (默认值)。

    在 GDK 中使用车载充电器时、我输入了1000mA (C/2)。 我确实注意到、充电电流会根据启动电压而变化。 如果它放电至2.6V 至2.7V 左右、我将获得大约500mA 的充电电流。 但我们的系统对终止电压的要求是3.2V。 但是、如果这是启动电压、我将仅获得大约300mA 的充电电流。

    您的数据闪存中的充电电流是什么意思? 如果我理解正确、监测计会自动设置充电电流、并且由于我不绕过充电器、因此无需手动更改 ICHG。 我的理解是否正确? 您指的是什么寄存器?

    我注意到的另一件事是、我的充电电压很快达到4190V 左右(充电开始后大约1 - 3分钟)、并在那里停留很长时间、直到设置 FC。 对于尚未学习的电量监测计、这是否正常?

    谢谢、

    Mary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Mary
    我查看了您的日志文件、我看到您的充电器几乎在充电开始时就会进入 CV 模式。 您确定电池容量为1900吗? 我建议您将您的充电电流降低至最高的 c/2。 即50%的设计容量。 另外,您在充电后没有两个小时的休息时间。

    我建议您在开始学习周期时放电。 所以
    问题使能。
    -发出重置
    使用 c/7将放电至空
    -休息5小时
    在 c/2时充电至充满电
    -休息两小时
    放电至空
    -休息5小时。

    我相信、如果您的设计容量设置正确、并且您的化学 ID 正确、则 Qmax 和 Ra 表将按照此流程更新。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我将按您的要求执行操作。  我将首先运行 gpc、然后继续执行此操作。

    我有一个问题。 我观察到、由于我们的终止电压为3200mV、因此当我使用 GDK 进行放电并将放电电流设置为200mA 或更大时、GDK 将在放电过程达到3200mV 时快速终止放电过程、 但一旦它终止、电池电压将放松至3.5V 至3.6V 的高值。 这是可以的吗? 此外、传递的电荷仅约为800mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Mary
    我建议将您的端接电压设置得低得多、以便您可以通过 gpcchem 工具获得准确的结果。 您需要将终止电压设置为电池制造商规格。 您还可以在学习周期中执行此操作。 您可以在学习完成后将终止电压调高至3.2V、并发出 RESET 命令。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    好的、我将在 GDK 设置和监测计数据闪存中将终止电压设置为2.7V (制造商规格)。 然后如您所说、将其恢复至3.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mary:
    GDK 可能无法降至2.7。 我认为2.8V 是限制。 如果是这种情况、请使用2.8或使用独立于 GDK 的电子负载进行放电。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接完充满电的电池后、发出启用和复位命令、设置 RUP_DIS、清除 VOK。 在开始放电(学习周期)之前、我是否应该放松它并等待 RUP_DIS 清除?

    此外、我们是否希望在初始放电周期后更新 update_status? 如果是、有何价值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mary:
    不注意标志。 只需按照我概述的步骤操作即可。 使用 bqstudio 进行日志记录。 如果该过程在结束时失败、我们将能够从日志中说明失败的原因。

    在回答您的问题时、无需等待放松。 我列出的过程在发送这些命令后没有包含放松
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为使用 GDK 时、学习周期再次失败。 请参阅以下说明中的说明:

    我建议您在开始学习周期时放电。 所以
    问题使能。 --完成了
    -问题重置 - 完成
    使用 c/7放电至空 - 完成- 我最初使用~C/7放电电流、但当 GDK 终止时、电压上升至3.69V。 I 使用较低的放电率~C/10继续放电、直到达到2.8V 并放松至3.3V。
    休息5小时 - 完成
    在 c/2时充电至满 - 完成-但 FC 位从未设置。 GDK 充电设置为900mA (<C/2) but the starting charge current is only 298mA. 即使达到<45mA (锥形电流)、达到锥形电压100mV 范围内的电压和小于25mah 的锥形电容后、FC 仍然未设置。 这样做的原因可能是什么?

    -休息两小时-未完成
    -放电至空-未完成
    -休息5小时。 -未完成

     

    我要附上我的日志。 请帮帮我。  e2e.ti.com/.../12102017_5F00_LC_5F00_GDK-_2D00_-Copy.zip

    总结了我多次尝试的观察结果:

    使用 PS 时、充电开始后、充电电压会迅速达到4189mV。 但最终将设置 FC、但 Qmax 不会更新。

    使用 GDK 时、充电电压会逐渐增加、但即使满足3个标准、FC 也永远不会设置、充电也不会终止。  

     

    如果我有任何问题、请告诉我。 我将在周末与 Gpchem 一起再次重复学习周期

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我通过 GDK 的 Ext_Load+和 Ext_load-端子将 GDK 车载充电器连接到 BQ27531EVM SYS 和 GND 端子。 您能确认这是正确的吗?

    我注意到、当使用 GDK 时、充电器 REG8的值始终为0x00。 这是预期的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mary:
    请勿使用 C/10。 这是阈值、可能会导致电阻更新失败。 如果您的电池单元向上放松无关紧要、重要的是传递的电荷。 我认为电池的电阻非常大、在应用充电器电流时、电池立即达到最大电压。 您的 gdk 连接看起来正确。 此外,在查看您的文件时,FC 会设置收费终止。 您为什么说它没有设置? 请遵循我概述的流程。 完成循环、而不会中途停止该过程、因为您会感到一个不应设置的标志集。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 GDK 时、FC 未设置、它只需继续充电至低于锥形电流、甚至低于充电阈值。 但使用电源充电时、它确实会被设置。

    我已经完成了 gpchem 工具、它显示了以下结果:

    _________________________________

    最佳化学 ID:2086最佳化学 ID 最大 偏差,%:3.72


    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

    Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    0 0 0 0

    警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征

    _________________________________

    这一次、我将使用2040、因此我必须对其进行更改。 我应该继续执行建议的2086操作还是发送电池? 使用2086有多大风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将附上报告和我提交的数据。

    e2e.ti.com/.../13122017_5F00_gpchem.zip

    e2e.ti.com/.../13122017_5F00_gpchem_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mary:

    我建议使用2086尝试您的学习周期。 如果失败、则需要发送 cells 来用于生成 chem id。 该过程需要6-10周的时间、具体取决于积压情况。 如果通过2086学习成功、请告诉我。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我在某种程度上完成了学习周期(更新状态= 02)。 但我对充电部件执行了权变措施。 正如我提到过的、当使用 GDK/Power Supply/USB 适配器+ bq27531EVM 演示板时、我只获得大约300mA 的充电电流。 这使得很难实现设计容量的90%通过 Qmax 充电、而且在使用 GDK 时、FC 位也不会被置位。 我所做的是使用 GDK 开始充电、当它达到锥形电流时、我快速切换到电源作为电源、这样 FC 就被设置、Qmax 更新、然后更新状态= 01。

    我照常执行放电步骤、只是 GDK 以2900mV 的电压终止、即使我将其设置为2800mV。 不过、更新了 Qmax 和 Ra 表以及更新状态= 02。

    在学习周期完成后(尽管我对我获得的数据持怀疑态度、因为我必须执行权变措施才能使其正常工作)、我使用了黄金文件并将其编程到我们的实际系统中。 令我惊讶的是、根据使用 USB 适配器的 INLIM 设置、使用我从演示板学习周期中提取的图像、我们的系统可以充电高达500mA 或1000mA。 我的演示板仅充电至高达300mA、是否可能已损坏? 或者、我的演示板中是否需要任何其他设置来达到500A/1000mA 的充电电流?

    使用我们的系统+黄金级配置文件、我观察到、由于 SOC 立即达到100%并在那里停留2小时、充电曲线仍然不准确、直到达到收尾电流并终止充电。 这是否意味着应重复学习周期? 如果是、我想在我们的实际设备上执行此操作、在这里、我可以使用 USB 适配器达到1000mA (C/2)。  

    我目前正在我们的系统上运行放电周期、以查看其性能。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以在电路板上执行学习周期、但由于器件能够达到02的更新状态、我认为您应该很好。

    使用黄金文件在电路板上执行几个充电和放电周期、并检查监测计的性能。 我是正极、器件将在一个完整的充电和放电周期后相当准确地报告。

    谢谢
    Onyx