This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:数据表错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060, UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593346/ucc28061-datasheet-errors

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件:UCC28060

我注意到 UCC28061数据表提到了参数 KTH、KTHS、KTL、KTLS、并在第16和17页的公式中使用了一些参数。 这些参数不适用于 UCC280961、而只适用于 UCC28060。 它们与高低范围内的 KT 值有关。 28061的唯一适用参数分别为双相和单相的 KT 和 KTS。

我怀疑这个错误是由于28061数据表也许会像28060数据表那样开始使用、并且这些基准被忽略。

这可能会导致巨大的混乱。 幸运的是、我已经阅读了60和61之间的比较指南、对 UCC28060上的范围特性的了解不明确、因此检查了该器件的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEP、

    感谢您将此事通知我们。 我已联系此器件的应用工程团队、以便他们可以查找解决方案。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。

    该问题与方程式5有关:

    以及  第6页电气特性中的命名规则

    KTH 和 KTL 应改为 KT 和

    KTHS 和 KTLS 应读取 KTS

    此致

    John