This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62231-Q1:TPS62231-Q1、TPS62290-Q1和 TPS62260-Q1的 PCB 连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290-Q1, TPS62231-Q1, TPS62260-Q1, TPS62230, TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593836/tps62231-q1-the-pcb-attachment-of-tps62231-q1-tps62290-q1-and-tps62260-q1

器件型号:TPS62231-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62290-Q1TPS62260-Q1TPS62230TPS62260

你(们)好

我从客户那里得到了一个关于菲力牛排的问题。
以下是随附的文本链接。
只要我读出这些值、我就认为 TPS62231-Q1没有形成圆角、TPS62290-Q1和 TPS62260-Q1形成圆角。
这些理解是否正确?
"外部圆角的形成可能因制造因素而异、例如通量活性、焊料
容积和整体支架高度。 由于 TI 无法控制的因素,无法保证一致性
组装过程中、可以在封装侧制作焊锡圆角高度。 IPC-A610D 不需要
侧面圆角、因为侧面端接未镀层。 虽然上的湿性可能会降低
组件侧面、下方的焊点不受影响(请参阅图14)。"
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、TPS62230系列与 TPS62260系列具有不同的引线框。 如封装图所示、其引线不会延伸到每个封装、因此不会产生相同类型的焊锡圆角进行检查。

    您的客户在封装、输入电压、输出电压和输出电流中需要什么?