This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:如何使用 UCD90120A 监控隔离电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629018/ucd90120a-how-to-monitor-isolated-voltage-using-ucd90120a

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件: UCD90120

您好!

如何使用 UCD90120A 监控隔离式电压(不同的返回路径)? 请提供建议。

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、YY
    UCD90120A 中的 ADC 是一个单端 ADC、不支持差分输入。 返回路径在主返回路径中是否具有固定的直流失调电压、或者直流失调电压通过电流(负载)变化? 如果是前者、您可以将 VOUT CAL 监视器设置为固定直流失调电压以校准电压。 如果是后者、则 UCD90120的监控结果可能会有所不同。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yihe 先生、
    讨论的目的是对
    安装在 ZC706板上的 UCD90120A 进行编程:
    
    (1)
    USB-GPIO 固件1.0.14可以正常工作、我知道
    上面板上没有其他固件版本可以正常工作、对此进行评论
    
    如果使用了1.0.13、则错误电压"电源轨#1无法
    通电(从而关闭
    电路板上其余4个电压轨)。
    
    (2)
    在具有相同设置
    
    
    
    的上述硬件上、USB-GPIO 固件1.0.14用于将使能信号电源轨#1和电源轨#2置为有效、因此电源轨#1可上电至1V、但电源轨#2不上电、其余3个电源轨处于关断模式。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子已关闭、且该主题已创建 e2e.ti.com/.../629202。
    此致
    Yihe