This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:Kt 范围在 UCC28060上发生变化

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28060, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593363/ucc28060-kt-range-changing-on-the-ucc28060

器件型号:UCC28060
主题中讨论的其他器件:UCC28061UCC28063

我有一个使用 UCC28061的500W PFC 原型。 轻负载运行在低主电源时良好,但在高主电源(>180V)时会发生很大的斩波。 PFC 仅在负载为25%时勉强连续运行。 在更高的负载下、一切都很好。 在25%负载下、Vcomp 为167mV。 这接近150mV A 相关断阈值。 这就是它打开突发的原因。 好的、我可以稍微调整 RSET 以改善情况、否则、在 低市电和高负载时、我将在 Vcomp 上达到4.8V。

我希望高电源具有不同的增益。 这正是 UCC28060的功能。 但我的印象是(在本论坛上发表的文章),61和63后来是60个变体的"改进"变体。  后者都没有距离变化特性。 这种印象是否正确。 因为此时、我认为60在我的应用中可能更好。 但我担心的是、KT 系列的变化可能是以价格为代价的、因此61和63没有这种功能。

此外、单个增益使得使用 COMP 电压来控制 B 相是不可行的。 在当前原型上、在90V 电压下、满负载约15%时达到0.8V 阈值。  115V 时略高。 目前看起来不错。 在240V 100%负载下、COMP 引脚仅为660mV、因此绝不会启用 B 相。在概念中、不允许在超过50%满负载时进行单相操作、或者必须设计大于必要的 A 相。 此时、我必须通过将 PhB 绑定到 VREF 来将相位 B 硬接线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEP、

    感谢您关注 UCC28061的设计。 我已联系负责此器件的应用工程团队。 他们应能够在一个工作日内作出回应。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的文档显示了 UCC28060和 UCC28061之间的差异

    e2e.ti.com/.../60vs61-_2800_UG_2900_2.pdf

    您可以看到、当 VCOMP < 150mV 时、UCC28060进入突发模式

    UCC28061没有突发模式、我认为您的测试结果可能是针对60、而不是61。

    但是、在任何速率下、UCC28060都有两个基于输入电压的不同增益。 此功能的最大缺点是、如果您在接近增益变化区域的输入电压下运行电源、非线性将导致输入 电流出现较大的不连续性。 对于许多应用、这是不可接受的。

    UCC28063进行了进一步的改进。 其中包括:

    1. 用于小信号和大信号瞬态的可变增益、可实现快速响应、同时最大限度地降低可闻噪声
    2. 交流线路压降处理、以避免恢复峰值和噪声
    3. 修订了 VSENSE 输入上的 OVP 电平和操作
    4. 单相条件将 CS 阈值降至0.167V
    5. TSET 输入上的短路和开路保护;CS 上的开路保护
    6. 更大限度地减少内部栅极驱动器交叉传导
    7. CS 和 ZCD 信号上的前沿和后沿消隐
    8. 较低的跨导可实现较小的 COMP 值

    这些较新器件的一个问题(如您所说)是 COMP 的值不能再用作功率需求的测量值。

    如果您希望将交错运行切换到单相运行、则需要测量输出直流电流、并使用此电流来打开/关闭 PhB 相位管理引脚。

    一个重要的问题是、TSET 上的电阻器值会设置最大导通时间、从而设置电源的功率能力。

    不应调整此值以更改 COMP 值。

    我想、如果您使用 UCC28063的计算器工具、您  将在高压线路和轻负载下获得更好的性能。

    许多应用在轻负载下不使用单相运行、但如果您确实需要此功能、则需要一个外部电路来测量总线电流、并需要一个比较器在该电流降至已知阈值以下时切换到单相。

    希望这对您有所帮助

    此致

    John Griffin