This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3290:用于包络跟踪应用的 LM3290-91评估板

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627300/lm3290-evaluation-board-of-lm3290-91-for-envelope-tracking-application

器件型号:LM3290

尊敬的先生/女士:

我们目前在     德国的研究组中需要一个用于射频功率放大器应用的包络跟踪模块。

请您帮助我们购买用于包络跟踪的 LM3290-91评估模块(至少1个单元)。  

目前、我已按照 数据表中的建议将要求邮寄至 ET@list.ti.com 并等待回复。

感谢您的回答。

谢谢您、

此致、

Bhaskar Shivanna

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhaskar、

    感谢您的提问。 我已联系支持此产品的应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    我们不再支持 LM3290-91器件、遗憾的是、我们的产品系列中没有任何其他具有类似功能的产品。  

    此致、

    Aaron Goodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goodson 先生、

    感谢您的回答。

    请您分享这些器件的详细数据表。 我们计划通过从 Mouser 订购组件来制作自己的组件。

    由于这是为了 PA 的研究目的、因此我们可以使用器件的 NRND。

    期待您的回应。

    谢谢您、

    此致、
    Bhaskar Shivanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaskar、

    可以向我提供您的电子邮件地址吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢您的回答。

    请查找我的电子邮件 ID:bhaskar.shivanna@rwth-aachen.de

    期待您的回应。

    此致、
    Bhaskar Shivanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaskar、

    您应该有一封来自我的电子邮件。  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    谢谢、我收到了电子邮件。

    此致、
    Bhaskar Shivanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

     数据表中引用了"LM3290/91包络调制器参考设计应用手册"。
    如果您能 与我们分享应用手册、那将会很棒。
    这是一份有关基于 LM3290-91的应用的布局设计的重要文档。
    谢谢您、
    此致、
    Bhaskar Shivanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaskar、

    遗憾的是、我们不再支持该器件。  

    此致、

    Aaron