This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:此器件与 UCC28950 / UCC28950-Q1之间的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950, UCC28950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593693/ucc28951-q1-the-difference-between-this-device-and-ucc28950-ucc28950-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28950-Q1

UCC28951-Q1和 UCC28950/UCC28950-Q1之间有何区别?

我阅读了所有数据表、但除了 是 Q1还是不是 Q1之外、我找不到任何怀疑。  
它们之间的规格表和方框图似乎 也相同。

我认为 UCC28951-Q1的数据表可能基于 UCC28950的数据表修订版 D、UCC28950-Q1的数据表 可能 基于 UCC28950的修订版 A。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taki-San


    UCC28951-Q1在 Dmax 和电流限制下的性能优于 UCC28950和 UCC28950-Q1 -除此之外没有差分

    此致
    Colin