This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:bq501210是否可以在没有 I2C 通信的情况下运行?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593752/bq501210-bq501210-can-operate-without-i2c-communication

器件型号:BQ501210

您好!

让我来问一下 bq501210是否可以在没有 I2C 通信的情况下运行。 我之所以提出这一问题、是因为我的客户希望 简单地评估15W TX。 我已经检查了以下线程、可以使用它来调节设置、但现在我想知道、如果默认设置足以满足这些设置、则不需要该设置。

e2e.ti.com/.../2076806

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-- bq501210可以在没有 I2C 的情况下运行。