This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:当跳闸端子短接至 GND 时、TPS548A20的行为是什么?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626541/tps548a20-what-is-tps548a20-behavior-when-trip-terminal-is-shorted-to-gnd

器件型号:TPS548A20

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TPS548A20。 他们有以下几个问题。 请给我您的回答或评论吗?

问题1. 当跳闸引脚(No.25) 和 GND (RTRIP)之间的电阻值小于20k Ω(建议的最小值)时、TPS548A20有何行为?

问题2. 跳闸端 子短接至 GND 时、器件行为是什么?

问题3. 当 RTRIP 大于65k 欧姆(建议的最大值)时、器件的行为是什么?

问题4. 跳闸终端保持开路时的行为是什么?

问题5. 当行车白蚁 短接到 VO 端子(24号)时、会出现什么情况?

问题6.  当行车白蚁 与 NC 端子(26号)短接时、会出现什么情况?

 非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548A20不适合在这些条件下工作。  让我看看我们是否有任何具体信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    非常感谢您的回复。
    客户知道这是不正常的情况。 但是、他们对这种不规则的情况非常谨慎、以设计出高可靠性的产品。 只是你的期望是没有问题的。 可以为他们提供吗?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的信息有限。 很明显、ITRIP 短接到 NC 不是问题。 其他器件可能需要一些时间、也可能不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我知道 ITRIP 短接到 NC 不是问题。 我希望您能了解其他情况的任何信息。

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    Q1、Q2、Q3、Q4我们没有在这些条件下评估器件。
    问题5. 此测试是在器件发布之前执行的。 该零件运行"正常"、但可能会损坏。 跳闸电压决定了 OCP 电平、该电平现在取决于 VO 引脚电压电平。 OCP 将不会按预期运行。
    问题6. 此测试是在器件发布之前执行的。 零件运行正常。

    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Newey、您好!

    非常感谢您提供的信息。
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Newey、您好!

    我能否再次向您提出几个相同或相似的问题、因为如果客户无法获得以下问题的任何答案、他们将使用竞争对手的器件? 他们在自己的 PCB 板上评估器件、到目前为止没有大问题。 但他们担心器件在出现 RTRIP 不规则情况时的行为。

    问题1. 当 RTRIP (TRIP-GND 之间的电阻器值)变大时、OCP 电流值是否增大?

    问题2. 在 Q1情况下、OCP 是否有更高的限制? 当 RTRIP 非常大时、OCP 是否不工作(无限制电流值)?

    问题3. 当 RTRIP (TRIP-GND 之间的电阻器值)变小时、OCP 电流值是否减小?

    问题4. 在 Q3情况下、OCP 是否有任何下限? 当 RTRIP 小得多时、无论输出电流如何、OCP 是否始终工作?

    问题5. 您对 Q5的回答是否意味着 OCP 在所有输出电流条件下都不工作。

    问题6. 当跳闸端子短接至 VO 端子时、TPS548A20是否断开且 Vout 短接至 GND?

    客户需要您的答案才能继续进行大规模生产。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    问题1. 是的。
    问题2. 是的、有较高的限制。 OCP 的上限需要使 RTRIP 低于65K。 我们不保证 RTRIP 的 OC 精度高于65K。 请参阅数据表中的第7.3.7节。
    问题3. 是的。
    问题4. 是的、有下限。 OCP 的下限需要使 RTRIP 高于20K。 我们不保证 RTRIP 低于20K 时的 OC 精度。 请参阅数据表中的第7.3.7节。
    问题5. 这意味着该器件工作正常;但是、OCP 可能无法在所有输出电流条件下工作。
    问题6. 是的、这可能会损坏器件、因为 OC 保护不能按预期工作。