This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29700EVM-610:BQ29700EVM-610无输出

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29700EVM-610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593494/bq29700evm-610-no-output-from-the-bq29700evm-610

器件型号:BQ29700EVM-610

我刚刚从 DigiKey 那里获得一个新的 BQ29700EVM-610、我已将一个充满电(4.2V)的单节锂离子电池连接到电池输入端口 J1。 我没有从 Pack 输出端口 J2获取任何电压读数。 我出了什么问题?

谢谢、

洪刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    您需要将充电器连接到电池组、以便在首次插入新电池时将其唤醒、或者需要将 VSS 和 V-短接以唤醒器件。 它们都执行相同的操作。

    谢谢

    Miguel