This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:bq24105是否可用于镍氢电池?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633530/bq24105-is-bq24105-usable-for-nimh-battery

器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件: bq24115

大家好、

数据表页1显示了以下内容。
>系统控制版本可用于镍氢和镍镉电池应用
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24100.pdf

那么、我是否应该考虑 bq24105 (独立)不可用于镍氢电池?
如果答案是肯定的、我想知道为什么它不可用。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    根据端接方法的不同、bq24105可用于镍氢电池或镍镉电池充电。 使用系统控制版本的目的是使用 CMODE 引脚(如 bq24115)控制充电电流环路。

    如果您希望使用 TTC 计时器和/CE 引脚来控制 NiMh 和 NiCd 充电、那么使用 bq24105不会出现问题。 这取决于您为这些化合物充电所需的端接方法。 PVD 和 dv/dt 终端方法必须由外部控制。

    此致、
    Steven