This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704EVM-724:UCC28704EVM-724修改了36VDC 输入

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593588/ucc28704evm-724-ucc28704evm-724-modify-for-36vdc-input

器件型号:UCC28704EVM-724
主题中讨论的其他器件:UCC28704

大家好、

I 平面使用 UCC28704应用 PSE 电源。 由于 UCC28704具有频率抖动、因此可降低 EMI 峰值能量。

输入范围需要覆盖36VDC - 96VDC。

我是否可以知道 UCC28704适合使用此应用? 如果是、请为我提供参考原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹曹

    在此感谢您关注 TI。 该部件可能会起作用。 您需要在 Vdd 上至少有23V 才能启动、并且在 Vdd 上不应在35V 以上的电压下运行。 您可以使用齐纳二极管钳制 Vdd、还是这会成为问题?

    输出电压和最大输出电流是多少?

    这是 POE 应用吗?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的。 PD 扩展器的应用。 (.at 30W PD 通过扩展器提供.af 15W PD)
    扩展器基本图是 PSE 控制器,因此输入规格为36VDC - 58VDC (最大值高达96VDC),输出规格为12V/1.2A。

    我们通过 WEBENCH 进行仿真、得到的是最低输入电压条件。

    UCC28704原理图具有启动电流。 我可以设置 RSTR = 36V/1.5u = 1M 欧姆吗?

    3.棕色输入/棕色输出会影响设计?


    曹曹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹您好、

    UCC28704应适用于您的应用。

    关于 RSTR、您需要考虑以下两点。

    在 (VDD 开启阈值)下流经 RSTR 的特性电流应大于2.5uA;(Vinmin-VVDD (on))/RSTR > 2.5uA

    2.启动延迟时间应该合理。 您可能不希望为模块启动计算10秒的电流。 启动延迟时间由 VDD 上的充电电流、VDD 电容和 VDD 开启阈值决定。 您可以参考 UCC28704数据表中的公式10

    关于欠压/欠压功能、根据初步计算、如果您将30V 设置为典型的欠压输入电压、 则考虑 VSL (RUN)容差的范围应为26V-36V。 并且欠压电压范围应为9.5V-13.5V。  您应根据自己的要求和计算结果评估效果。  

    BR

    克宁