This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:精度问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633726/lm4040-precision-issue

器件型号:LM4040

您好!

我们最近从外部汇编器收到了一批200块电路板、并且 LM4040的输出电压有问题。 我们使用的 LM4040AIM3-3.0在室温下的精度为+/- 0.1%。 在我测量的10个随机电路板中、8个超出规格范围。 精度为+-0.1%将为我提供+-3mV 的容差。 这是我使用的电路。 输出进入微控制器的高输入阻抗引脚。 虽然有一个具有较大容差的注释、但这只是为了提醒我在整个温度范围内的容差。

这些是我测量的电压:  

-3.003

-3.006

-2.993人

-3.010

-2.9885

-2.995

-2.988

-2.986

-3.003

-我的电源电压为3.316 (测量值)。

-我移除了一些 LM4040来测试它们与我的电路隔离并显示了相同的电压。

-我已验证所有 LM4040的标记并显示了正确的标记(RKA)。

-我尝试移除或添加不同的电容值。

-我在室温下进行了测试。

-我使用了2个经散射校准的万用表。

如果您对电压超出规格的原因有任何意见或建议,我们将不胜感激:)。 到目前为止、我正在考虑 TI 生产的一批糟糕的 LM4040、或者汇编器生产的糟糕汇编代码。

谢谢!

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    0.1%是我们在完美条件下按照行业标准进行测试的初始精度。 应用中需要考虑很多误差。 一种是实际阴极电流与标称阴极电流之间的差异。 这乘以动态阻抗(EC 表中的规格)可能会导致轻微的电压偏移。 这种误差在极端环境温度下更为明显。

    由于情况并非如此、我相信对您的误差影响最大的是温度系数。 虽然您的器件未经历整个热迟滞范围(并且您正在室温下进行测试)、但由于封装焊接到电路板的性质、器件将经历一些热机械应力。 A 级的最大温度系数为±100ppm/C。

    在工业温度范围 ΔT = 65°C 时:

    A 级:±0.1%±100ppm/°C×65°C =±0.75%(±22.5mV)

    由于没有来自组装和焊接性质的温度系数或温度范围规格、因此必须在最坏的情况下采取措施。


    希望这对您有所帮助、
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    感谢你的答复。 我不确定我是否完全了解精度随温度变化的情况。

    我知道、如果 LM4040的温度发生变化、电压会有一些漂移。 但是、当 LM4040恢复到室温时、我希望电压输出与更改温度之前的输出相同。 是这样吗?

    谢谢、

    Olivier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不一定。 这称为热迟滞。 Vref 将根据它经过的热周期进行移位。 在数据表中、热循环被定义为从室温到最低温度再到最高温度、最后回到室温(25°C 至-40°C 至125°C 至25°C)。 数据表将此漂移的典型值规格为0.08%(800ppm)。

    由于在 PCB 上焊接时没有热迟滞规格、因此该漂移可能更大。 焊接到 PCB 上时器件的发热以及任何后续焊料回流都会导致基准电压发生变化。 热迟滞发生在芯片应力中、因此是封装、裸片连接材料和成型材料以及 IC 本身布局的函数。

    抱歉、这可能是您要寻找的答案。 温度系数与工作温度变化有关、但由于您在室温下工作、电压变化很可能是由热迟滞引起的。

    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、即使购买0.1%、最终在焊接到电路板上的那一刻、我也必须假设在这种情况下它具有+- 22mV 的容差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、0.1%是初始精度规格、但它实际上取决于焊接技术和组装工艺。 ±22mV 取自温度系数等式、我不希望热迟滞会发生很大变化。 这是预期误差和电压基准的性质、如我在上面的回答中所述。

    Ethan