This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:宽输入电压(110VAC t0 370VAC)和频率范围(200Hz 至600Hz)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593561/ucc28180-wide-input-voltage-110vac-t0-370vac-and-frequency-range-200hz-to-600hz

器件型号:UCC28180

在我的当前项目中、输入电压范围为110V AC 至370V AC、频率为200Hz 至600Hz、额定功率为3.5KW。能否在项目中使用 UCC28180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagababu

    UCC28180可支持您的应用、但您应确保输出电压设定值始终高于输入峰值电压。

    此致、

    云生