This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8286:插入的 USB 设备间歇性充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633741/pmp8286-intermittent-charging-of-a-plugged-in-usb-device

器件型号:PMP8286
主题中讨论的其他器件:UCC28700TPS2511

我使用的参考设计与所展示的完全相同、我制造了 PWM、并采购了您的物料清单中定义的所有零件。  我构建了4组 USB 充电立方体、其中4组完全相同。  每一个都将为 USB 设备充电约一秒钟、停止充电约3至10秒钟、然后重复该周期。  我不知道该怎么做、我希望电路能够按照定义加电和运行。

接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    在此感谢您关注 TI。

    我只有几个问题可以帮助澄清现状:

    1) 1)您是否验证了仅交流/直流的输出工作正常? 您是否在其输出经过良好调节(TPS2511的输入)时获得5V 电压? 也许可以尝试无负载测试、甚至移除 TPS2511、然后直接在 UCC28700器件的输出电容器上加载交流/直流电。

    2) 2)您确切将什么用作负载? 您能否提供测试设置的图片?

    此致

    John