This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:对电量监测计进行编程时、BqStudio 将返回错误消息

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593320/bq27220-bqstudio-will-return-error-message-while-programming-gas-gauge

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

大家好、

我注意到 BqStudio V1.3.54将在编程期间返回错误消息。 它将显示"客户端等待管道超过30秒。  

我想知道为什么会发生该误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您使用的是 bq27220的 EVM 还是定制板?
    如果您使用的是 EVM、请您与我们分享您的 srec 文件、我将看到出现了什么问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    是的、我在 EVM 上看到了这种异常症状、默认为 F/W V0.03。

    EV2400的 F/W 版本为 v0.20、BqStudio 为 V1.3.54。  

    自从我安装了 BqStudio V1.3.54以来、我以前从未看到过此错误消息。

    随函附上 gm.fs file.e2e.ti.com/.../V4-20170405.gm.fs.zip