This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838:工作结温范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3838, TPS3838-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631739/tps3838-operating-junction-temperature-range

器件型号:TPS3838

是否有人知道 TPS3838的工作结温(Tj)范围是多少?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    由于该器件的功耗较低、因此假设 Tj = Ta。

    对于 TPS3838、Tj = Ta =-40C 至+85C
    对于 TPS3838-Q1、Tj = Ta =-40C 至+125C

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    那么、问题就在这里。 我们将使用 TPS3838-Q1 (特别是 TPS38L30QDBVRQ1)、该器件现已停产。 我们在传导冷却卡上使用这些元件、其中 TPS3838所在的电路板温度可达到+90C。 您告诉我、我无法用 TPS3838替代 TPS3838-Q1吗?

    如果是、您建议我使用什么器件来代替 TPS3838-Q1?

    此致、
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    重点关注哪些方面? 您是否需要3.0V 阈值? 您需要开漏输出类型还是可编程延迟? 是否需要低 IQ? 此应用需要多少个单元? 请提供更多有关应用程序和业务机会规模的信息、以便我可以提供最佳的方案。 请随时通过 michaeldesando@ti.com 直接向我发送电子邮件、谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于数据表显示的工作结温为-40C 至+125C,我将 TPS38L30QDBVRQ1 (TPS3838-Q1)替换为 TPS3808G30DBVT。