This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165遇到 ESD 问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592649/tps61165-tps61165-meet-esd-problem

器件型号:TPS61165

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS61165、遇到 ESD 问题。 ESD 测试针对产品进行了8kv~12kV 空气放电。 外壳连接接地端和芯片 GND。 执行 ESD 测试时、芯片将停止工作。 当我们关闭电源并重新启动时、芯片会再次工作。

您是否有一些解决问题的建议、或者您是否有其他器件需要推荐?

谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您的请求已收到。 有人正在研究这个问题、很快就会与您联系。

    此致、
    Angelos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我是否可以询问器件的用途? 如果是在汽车背光中、我们有 TPS61165 Q 级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    客户将其用于 HMI、您有什么建议吗? 谢谢你。

    BR

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    由于外壳已经连接到接地端、为了将高 dv/dt 绕过接地、您可以增加外壳到芯片 GND 的阻抗。 小珠会很有帮助。
    我是否可以问为什么外壳应连接到芯片 GND? 为了保证安全、外壳接地就足够了、否则、与外壳耦合的噪声将影响芯片。