This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700AEVM-732:缺少文件:“Charger_1_00-bq25700ASMB.bqz”

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700AEVM-732, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633546/bq25700aevm-732-missing-file-charger_1_00-bq25700asmb-bqz

器件型号:BQ25700AEVM-732
主题中讨论的其他器件: BQ25700A

尝试评估 BQ25700AEVM-732开发板。

我对使用 SMBus 的 bq25700A 器件感兴趣。

我没有看到配置文件"Charger_1_00-bq25700ASMB.bqz"。 有 一个线程 包含配置文件、但它仅支持 I2C 版本。

您能否提供 "Charger_1_00-bq25700Asmb.bqz"配置、以便我可以使用 SMBus 与 bq25700A 进行通信。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../611912

    您可以在上面的链接中找到 bq25700A.bqz。 bq25700A.bqz 是支持 bq25700A 的 SMBus 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、即使 BQ Studio 将该页面显示为 I2C、它实际上是在运行 SMBus 协议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果"tgt address"是12 (9)、 则 GUI 适用于 SMBus 协议。